¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la referencia de un relé temporizado a la conexión y a la desconexión ?

Dentro de la gama de relés temeporizados Zelio time, disponemos de tres modelos que incluyen la posibilidad de realizar una temporización a la conexión y a la desconexión.

RE22R2ACMR Retardo de conexión y retardo de desconexión con señal de control - https://www.se.com/es/es/product/RE22R2ACMR/dentro-y-fuera-de-retardar-el-tiempo-de-relé-0-05s-300h-24-240-v-ac-dc-2c-o/
RE22R1ACMR Retardo de conexión y retardo de desconexión con señal de control - https://www.se.com/es/es/product/RE22R1ACMR/dentro-y-fuera-de-retardar-el-tiempo-de-relé-0-05s-300h-24-240-v-ac-dc-1c-o/
RE22R1MYMR Multifunción que incluye la función Ac Retardo de conexión y retardo de desconexión con señal de control - https://www.se.com/es/es/product/RE22R1MYMR/zelio-time-multifunción-de-temporización-del-relé-0-05s-300h-24-240-v-ac-dc-1c-s/


Cronograma de funcionamiento

Temporizador,Conexion,Desconexion,Trabajo,Reposo,RE22R1MYMR,RE22R2MYMR,RE22R1MYMR