¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Por qué mi arrancador suave ATS48 muestra un error de PHF al detener el motor?

Issue:
¿Por qué mi arrancador suave ATS48 muestra un error de PHF al detener el motor?

Product Line:
ATS48 Arrancadores suaves

Environment:
Todos los modelos, todos los números de serie

Cause:
Información no disponible en la literatura actual.

Resolution:
El error PHF se genera por falta de balanceo en las fases de salida. Si una fase tiene una carga mayor con respecto a las otras fases puede ocurrir el error PHF. PHF también se genera si una o más fases de salida no tienen corriente (fase abierta).