¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo programar un ATV61 o ATV71 para que pueda ejecutar la unidad sin el motor conectado al variador?

Problema:
¿Cómo programar un Altivar ATV61 o ATV71 para que pueda ejecutar la unidad sin el motor conectado al variador?

Línea de producto:
Altivar ATV61 ATV71

Entorno:
Todos

Porque:
Necesita probar el variador para ver si hay un problema con el variador al hacer funcionar el circuito abierto del variador, sin el motor conectado.

Solución:
Ir al menú 1.8 Gestión de fallos  (FLt).
Encuentre la pérdida de la fase de salida (OPL) y establezca en NO

Ir al menú 1.4 Control del Motor (SEt-)
Encuentra el tipo de control del motor y configúralo en V / F 2 puntos

Nota: asegúrese de configurar la pérdida de la fase de salida (OPL) en Sí después de que se haya realizado la prueba. Use el equipo de protección personal necesario durante las pruebas con OPL ya que está desactivado; el voltaje y la corriente estarán presentes en las terminales de salida del variador (energizados).