Issue:
Customer is getting a E18 fault on his ATV212 drive
Product Line:
ATV212
Environment:
E18
Cause:
n/a
Resolution:
E18 fault is a loss of the VIA analog input signal, below the level that is set by Parameter F633. F633 can be set to 0 (disabled) or 1-100 (Fault detection Level).
Publicado para: Schneider Electric Mexico




¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.