¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuáles son las conexiones de cableado básicas para el variador ATV212?

Resolución:


Los requisitos mínimos para operar remotamente una unidad ATV212 son un comando de arranque y una referencia de velocidad.  De forma predeterminada desde la fábrica, la terminal F es la entrada de arranque del funcionamiento.  VIA a CC es la entrada analógica predeterminada para una referencia de velocidad de 0-10Vdc.

P24 proporciona 24 Vdc de una fuente de alimentación interna, por lo que debe utilizar un contacto seco normalmente abierto en P24 a F.

**Tenga en cuenta que estos valores y asignaciones pueden modificarse en Programación.  Estos son los ajustes predeterminados solamente, con CMOd = 0 y FMOd = 1.

atv212 conexion

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)