¿Cuál es la secuencia de carga y cierre de un interruptor de presión atornillada tipo BPO?
Problema:
Secuencia de carga y cierre de interruptor de presión atornillada tipo BPO
Línea de productos:
Interruptores de presión atornillada tipo BPO
Entorno:
Instalación/Puesta en Marcha
Resolución:
- Se necesitarán aproximadamente 200 libras de fuerza para manipular en la posición de las 12 en punto, en sentido antihorario a la posición de las 9 en punto, esto cargará el resorte de cierre.
- Después de que se escuche un clic en la posición de las 9 en punto, gire la manija en sentido horario a las 3 de la tarde, se deberá sentir muy poca resistencia, ya que se ha cargado el resorte de cierre.
- Cuando se encuentre en la posición de las 3 p.m., coloque la palanca en sentido antihorario hasta las 12 p.m., de nuevo, la palanca estará en posición vertical.
- Vaya a la palanca de disparo más pequeña y gírela en sentido horario a la posición de las 12 en punto , el interruptor entonces debería cerrar. Es importante recordar que la palanca puede montarse en las posiciones de las 13, 6, 9 o 12 en punto. Si la palanca se encuentra en una de estas posiciones, gire la palanca aproximadamente 75 grados en sentido antihorario y, a continuación, vuelva en sentido horario a la posición original. ·Si la palanca no está en la posición de 3, 6, 9 ó 12 en punto, es probable que esté en la posición de media carga, en la cual giraría la palanca en sentido horario hasta que el interruptor se cierre.
Publicado para: Schneider Electric Mexico