¿Cuáles son las piezas de repuesto recomendadas para el medidor de la serie ION7650 y el medidor del monitor de circuitos PowerLogic CM4000T?
Medidor CM4000T del monitor de circuitos PowerLogic
Medidor serie ION7650
Medidor de la serie ION9000(T)
Medio ambiente
Fin de la comercialización y reemplazo recomendado
Causa
El medidor de la serie ION7650 y el medidor CM4000T están obsoletos.
Resolución
ION7650
El reemplazo recomendado para el ION7650 es el medidor de la serie ION9000. Los medidores no son físicamente idénticos. La serie ION7650 también tenía capacidad de fibra Ethernet. Esta función no está habilitada en ION9000.
El ION9000 se puede pedir con o sin la pantalla remota:
- Sin pantalla: METSEION92030
- Con pantalla: METSEION92040
CM4000T
El recambio recomendado para el CM4000T es el medidor de la serie ION9000T.
El ION9000T se puede pedir con o sin la pantalla remota:
- Sin pantalla: METSEION95030
- Con pantalla: METSEION95040
Consulte los siguientes enlaces y pdfs adjuntos para obtener documentación sobre todos los medidores, incluida la tabla de comparación para ver las diferencias: