¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la longitud recomendada del cable para extender los transformadores de corriente (LVCT, SCCT)?

Problema:
El usuario desea extender los cables en un transformador de corriente de núcleo dividido o de baja tensión.

Línea de productos:
Transformadores de corriente de núcleo dividido y baja tensión

Entorno:
Transformadores de corriente

Causa:
La fuente de monitoreo puede estar fuera del alcance de los conductores LVCT o SCCT existentes y debe ampliarse.

Resolución:
Transductores de corriente de 1Vca y 1/3 Vca Powerlogic LVCT
- Hasta 100 pies utilizando el mismo calibre de conductor. Para evitar el ruido, utilice un cable de par trenzado para 18 AWG y superior.

Transformadores de corriente de núcleo dividido (SCCT) Powerlogic 3090:
*Nota: Los valores nominales siguientes incluyen 14 cables de calibre
*Nota: Idealmente, la extensión de plomo debe girarse
- Para CT amperaje de 200 amperios e inferior: hasta 20 pies
- Para amperaje CT 300 - 400 amperios: hasta 35 pies
- Para amperaje CT 500 - 600 amperios: hasta 60 pies
- Para CT amperaje 800 amperios y superior: hasta 100 pies.

·Para encontrar la hoja de corte para los TC LVCT y/o de la serie 3090SCCT, consulte la norma FA212730.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: