Documentación del convertidor RS485 de 2 a 4 cables CNV-100
Problema
La aplicación requiere la necesidad de convertir una cadena de conexión en margarita RS485 a/desde 2 cables de/a 4 cables.
Línea de productos
CNV-100
Medio
https://www.se.com/us/en/faqs/FA214037/
Causa
La aplicación requiere la necesidad de convertir una cadena de conexión en margarita RS485 a/desde 2 cables de/a 4 cables.
Resolución
La Cyber Sciences CNV-100 puede utilizarse para conectar dispositivos Modbus de dos hilos a una red Modbus de cuatro hilos, o bien para conectar un dispositivo de cuatro hilos a una red Modbus de dos hilos. En teoría, también son posibles configuraciones más exóticas, como la conversión de cuatro cables a dos cables y viceversa a cuatro cables. Sin embargo, en la práctica cuatro cables a dos cables o la alternativa de dos cables a cuatro cables será el uso de la ejecución del CNV-100 en una red Modbus. Según la especificación Modbus, ambas interfaces CNV-100 de 2 y 4 cables utilizan niveles de señal RS-485. El CNV-100 funcionará satisfactoriamente en redes Modbus con las siguientes velocidades de transmisión: 9600, 19.200 y 38.400. No es necesario realizar ajustes en la unidad. No se recomienda el uso de CNV-100 en redes que operen a otras velocidades.
El CNV-100 está diseñado para ser montado en riel DIN y tiene una base de montaje integrada para tal fin. Se proporcionan LEDs para indicar la presencia de alimentación de control de 24 VDC y transferencia de datos en serie en ambas direcciones.
¿Se incluye la fuente de alimentación en el kit CNV-100?
Sí. Consulte la norma FA212904.
¿Funcionará el convertidor de 4 a 2 cables CNV-100 con medidores ION o medidores Powerlogic?
Sí. Consulte la norma FA203955.
Consulte la documentación para obtener más detalles.