¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué software se utiliza para programar la serie Magelis HMIGXU?

Cuestión:
Buscando reprogramar una Magelis HMIGXU que vino como parte de una máquina comprada a una empresa en China.

Línea de productos:
Vijeo Designer Basic, HMIGXU

Resolución:
Para programar la serie Magelis HMIGXU se utiliza Vijeo Designer Basic V1.0 o superior. Este software no se vende ni se soporta en el mercado norteamericano.

NOTA: Ninguna de las versiones de Vijeo Designer actualmente es compatible con la serie HMIGXU.