¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuántos bloques de contacto caben en los operadores ZB5 o ZB4?

Problema:
¿Cuál es el número máximo de bloques de contacto que puede apilar en la parte posterior de los operadores XB4/XB5?

Línea de productos:
Botones pulsadores de 22 mm

Entorno:
Pulsador Harmony ZB4/ ZB5

Causa:
Determine el número máximo de bloques de contacto para una aplicación.

Resolución:
9 contactos (3 al lado de 3 filas de profundidad) pueden montarse detrás de botones estándar no iluminados;
6 detrás de interruptores selectores, botones pulsadores no iluminados, iluminados y pulsadores no iluminados, y girar para liberar botones redondos.
4 detrás de botones pulsadores iluminados, interruptores selectores iluminados y botones pulsadores no iluminados;
3 detrás botones pulsadores no iluminados y;
2 detrás botones pulsadores iluminados.

Los bloques de contacto permiten la composición variable de los subconjuntos del cuerpo y se pueden apilar en 3 filas, ya sea: 3 filas de 3 contactos individuales o 1 fila de 3 contactos dobles + 1 fila de 3 contactos individuales (bloques de contacto doble ocupan 2 filas).

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más