¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Se puede utilizar un contactor o arrancador de 3 fases en una aplicación de una sola fase?

Problema:
contactor de 3 fases utilizado en aplicación de una fase

Línea de productos:
Contactores y arrancadores NEMA y de propósito definido

Entorno:
8502 y 8536

Resolución:
Para nuestros contactores, se pueden utilizar dos polos cualquiera para cablear la carga monofásica.
Para los arrancadores, la forma en que se debe configurar el dispositivo dependerá del tipo de relé de sobrecarga.
  • Para los arrancadores con relés sobrecargas de aleación se pueden cablear dos polos cualquiera, pero deberá haber unidades térmicas en las tres patas.
  • Para los dispositivos con relés de sobrecarga de estado sólido, la corriente debe pasar a través de los tres polos. Esto se puede lograr al hacer un bucle de una pata a través de dos polos en el arrancador.
  • Para los dispositivos con un controlador de gestión de motores TeSys T, debe realizar un cableado a través de los dos polos externas y programar el TeSys T para una carga monofásica.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: