¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuáles son los mecanismos de operación de cables disponibles para los interruptores automáticos Powerpact marco B?

Problema:
Buscando un número de pieza del mecanismo de operación de cable único para los Disyuntores de Marco B.
Línea de productos:
Mecanismos de operación, interruptores de desconexión y mecanismos de cierre de puertas
Entorno:
Mecanismos de interruptores automáticos tipo L Clase 9422
Resolución:
Longitud del cableNúmero de pieza del kit (no incluye mango)
914 mm (36 in)9422CSB30
1524 mm (60 in)9422CSB50
2134 mm (84 in)9422CSB70
3048 mm (120 in)9422CSB10

Contenido del kit:

  • Mecanismo operativo de cables preconfigurado con mecanismo de palanca de montaje en brida (el cable puede ajustarse, NO CORTARSE ni REEMPLAZARSE)
  • Pasador de cotero - no una pieza de reparación
  • Boletín de instrucciones NVE52800Haga clic aquí para acceder al boletín de instrucciones de instalacióndisponible en inglés, chino, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y español

Información general
Este mecanismo operativo montado en brida está diseñado para operar los interruptores automáticos PowerPact B de 2 a 3 polos. El mecanismo de funcionamiento del cable de la palanca montado en brida se debe utilizar con los operadores de la palanca tipo A de Clase 9422 diseñados especialmente para gabinetes altos y profundos donde se requiere flexibilidad de ubicación.

El operador de cables mantiene:

  • Apto para el aislamiento.
  • Indicación de tres posiciones: O (OFF), I (ON) y disparado
  • Acceso a prueba.
  • El interruptor automático puede bloquearse en la posición OFF con uno a tres candados de 3/16-5/16 pulg. (4-8 mm) de diámetro, no suministrado.
  • La puerta puede cerrarse debido a las características de enclavamiento del operador de la palanca.

La palanca se monta en el reborde del gabinete utilizando las dimensiones de montaje especificadas, mientras que el interruptor automático y el mecanismo de operación se montan en el interior del gabinete con dos tornillos.

  • El cable está disponible en longitudes de 0,9, 1,5, 2,1 ó 3 m (3, 5, 7 o 10 pies) para acomodar una variedad de ubicaciones de montaje.
  • Las palancas están disponibles en los modelos pintados tipo 1, 3, 3R, 4 (chapa de acero) y 12 o cromados tipo 4, 4X. Los ensambles de palanca de operación que se pueden utilizar con este kit son: Clase 9422 Tipos A1, A2, A3, A4.

Notas:

  1. El diseño está diseñado principalmente para el montaje con brida derecha. La manija montada en brida puede montarse en la brida izquierda; sin embargo, el cable no puede moverse en el mecanismo de operación para un verdadero montaje a la izquierda.
  2. El mecanismo está diseñado específicamente para los interruptores automáticos PowerPact B
  3. El radio de curvatura en el cable nunca debe ser menor que 152 mm (6 in). Se debe mantener el espacio libre para las conexiones eléctricas entre el cable y las piezas eléctricas vivas, y NO se recomienda el uso de bucles de exceso de cable (use una versión más corta, si es necesario).
  4. Las longitudes de los cables no son longitudes útiles, lo que significa que la longitud del cable publicada se mide de punta a punta, lo que significa que alrededor de 6" en cada extremo se ve cautivado por el mecanismo del variador de operación.
Foto de componente
9422CSB componentes

Procedimiento de ajuste

9422CSB ajustable

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más