¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Dónde se encuentra el voltaje de la bobina o el código de voltaje de la bobina en los contactores LC1D09-D32?

Problema:
¿Dónde encontrar el voltaje de la bobina en los contactores LC1D09-D32?

Línea de productos:
Contactores IEC

Entorno:
contactores de línea Tesys D

Causa:
Localización del código de tensión o tensión de la bobina en un contactor d line

Resolución:
Para la tensión de CA, el código de voltaje y voltaje se puede encontrar en la parte superior del contactor, detrás del
Los terminales L1 L2 y L3 mirando hacia la parte frontal del contactor, serán azules o blancos y tendrán
la tensión de la bobina indicada.  Por ejemplo G7 120V 60/50HZ.

Para la tensión de CC, aparecerá en la parte frontal del contactor, en la esquina inferior izquierda,
junto al terminal de tornillo #14 NO. Por ejemplo: 24VDC

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: