¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿La unidad de proceso ATV630 cuentan con Ethernet TCP/IP y Ethernet IP incorporados?

Cuestión:
¿ATV630 tiene Ethernet TCP/IP y Ethernet IP incorporados?

Línea de productos:
Altivar Process 630

Entorno:
Todo

Causa:
Altivar Process 630 Ethernet.

Resolución:
No. Las unidades de la serie ATV600 tienen un puerto Ethernet incorporado que admite Modbus TCP/IP y un puerto Modbus RTU.
Para poder comunicarse vía IP Ethernet, debe instalarse una tarjeta opcional: VW3A3720 o VW3A3721

El boletín de instrucciones de la tarjeta opcional está disponible aquí:https://www.se.com/us/en/download/document/EAV64328/