¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es el propósito de habilitar el diccionario de datos en Vijeo Designer V6.2?

En Vijeo Designer, el diccionario de datos es el proceso de actualización automática de cualquier variable %UV (no localizada) que se haya configurado en el tiempo de compilación de Vijeo y que está siendo utilizada en el tiempo de ejecución.

Esto reduce la necesidad de volver a vincular o actualizar el archivo STU/XVM dentro del Vijeo Designer Buildtime cuando se construye la aplicación Unity Pro o Control Expert.  Cualquier objeto en Runtime con una variable %UV se actualizará automáticamente si se realizan cambios en el PLC.

A diferencia del servidor =S= OPC, no hay ninguna función para examinar la lista de variables. Si se agrega una nueva variable al PLC no localizada (%UV) y desea usarla en una parte de la HMI, usted tendrá que actualizar el enlace en el Buildtime. Agregue la variable al proyecto y vuelva a descargar en el destino. Después de eso, cualquier actualización de la dirección de las variables estará cubierta por el diccionario de datos.