¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuáles son las piezas de reparación de un gabinete de interruptor automático Q22200NRB, serie E05?

Problema:
Piezas de reparación de diseño de corriente

Línea de productos;
Gabinetes de interruptores automáticos

Resolución:
Sólo las piezas que se enumeran a continuación se consideran reemplazables en campo.
Cubierta - 4051582750
Tornillo de montaje de la cubierta - (2) 2142717161
Cubierta interior - 4050578201
Tornillo de montaje de cubierta interior - 4020513001 K
Ensamble de neutro - 4051520151
Tornillo de montaje del ensamble de neutro - (2) 2190320160
Tornillo de unión neutro - 4028318578
NOTA: Las cubiertas y los marcos interiores no tienen etiquetas.