¿Se puede utilizar un interruptor automático QBL, QDL, QGL o QJL para reemplazar un interruptor automático Q2L, Q2L-H o Q2LH en un gabinete Q2 montado de manera individual?
Reemplazo del interruptor
Línea de productos:
Gabinetes de interruptor de marco Q
Resolución:
Sí, los gabinetes Q2, Q22200NS, Q22200NRB, Q23225NF, Q23225NS y Q23225NRB, aceptarán los interruptores automáticos PowerPacT marco Q. Sin embargo, pueden aplicarse restricciones con respecto al valor nominal del cortocircuito. Los gabinetes marcados para usar con los interruptores automáticos QBL, QDL, QGL o QJL están designados serie E05. Para acondicionazr estos interruptores en gabinetes existentes de la serie E03 o anteriores, se aplican restricciones con respecto a los valores nominales de corriente de cortocircuito.
Las siguientes afirmaciones se encuentran en los diagramas de cableado de los gabinetes de las series E01 y E03: "La clasificación de cortocircuito de este gabinete es igual a la clasificación de interrupción en la tensión de suministro marcada en el interruptor automático instalado, pero no debe exceder los 42 000 amperios simétricos RMS a 240 Vca." y "Los interruptores automáticos de reemplazo deben tener una capacidad de interrupción igual o mayor que la del interruptor automático instalado originalmente".