¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Alguno de los dispositivos combinados de acomerida de 225 A o menos cumple con las especificaciones del EUSERC y qué dibujo del EUSERC es aplicable?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Dispositivos combinados de acometida (CSED)

Resolución:
Por lo general, todos los miembros del EUSERC usan solo medidores de tipo anillo. PERO siga lo que indica a continuación.

1) Hay muchos números de catálogo de CSED que cumplen con las especificaciones del EUSERC. Sin embargo, no todas las empresas de servicios miembros del comité EUSERC aceptan todos los dispositivos que cumplen con las normas del comité EUSERC. Para conocer los números de catálogo particulares que cumplen con las especificaciones del EUSERC, consulte las tablas CSED actuales del resumen, cada diagrama CAD del número de catálogo o el diagrama de cableado ubicado en cada dispositivo.

2) Algunos números de catálogo de CSED NO cumplen específicamente con las especificaciones del EUSERC. Sin embargo, algunas empresas de servicios públicos miembros del comité EUSERC pueden permitirles su uso.
Por ejemplo, los modelos C125RB, CM200S, C2M200S, C4L200S, SC816D150C y SC816D200C no cumplen específicamente con las especificaciones del EUSERC, pero algunos miembros las permiten utilizarlas.
NOTA: SIEMPRE, obtenga todos los requisitos de la empresa de servicio y su APROBACIÓN ANTES de seleccionar y obtener CUALQUIER equipo de medición.

3) TODOS los CSED de 225 A utilizados para una sola toma de medidor residencial seguirán el dibujo estándar EUSERC 301 y/o 301A.