¿Cuáles son las líneas de tiempo de disponibilidad del producto para los tableros de alumbrado NQO / NQOB / NQOD / NEHB/ NF?
Problema:
Cuándo se hicieron los tableros de alumbrado SQ D y cuándo se hicieron obsoletos
Línea de productos:
Tableros de alumbrado NQO / NQOB / NQOD / NEHB/ NF
Entorno:
Histórico
Causa:
Referencia
Resolución:
Los tableros NQO y NQOB fueron desarrollados para cargas de iluminación /Comerciales/Industriales: Tablero de 3 fases con características interiores de interruptores Q1/Q1B con "plug on" (enchufable) y "bolt on" (atornillable). NQO/NQOB se desarrolló a fines de los años sesenta hasta su obsolescencia en 1987.
Los paneles NQOD fueron diseñados para interruptores QO/QOB "plug on" (enchufable) y "bolt on" (atornillable), se vendieron a partir de 1987. Fue obsoletado y reemplazado por el tablero NQ en 2008.
Los Paneles NEHB se utilizaron principalmente para la distribución de 480Y/277V, usando el interruptores EH/EHB de tipo "plug on" (enchufable) y "bolt on" (atornillable). Se fabricó entre 1983-1995.
El tablero NF serie 0 con interruptores ED EDB fue presentado por primera vez en 1995 a octubre de 2008, después de lo cual la serie E1 también inició con la introducción de los tableros NQ .