¿Cómo funciona el kit de bloqueo eléctrico cuando se instala en un interruptor de seguridad?
Problema:
Función de diseño de producto
Línea de productos:
Interruptores de seguridad GD, HD y DT
Resolución:
Información general:
El kit de bloqueo eléctrico consiste en un interruptor de resorte industrial que se monta dentro del interruptor de seguridad y funciona en conjunto con el mecanismo de operación del interruptor o el brazo transversal de la cuchilla del interruptor y la palanca de operación del interruptor.
El interruptor de resorte contendrá un contacto "A" (NA) y un contacto "B" (NC) O dos contactos "A" (NA) y dos contactos "B" (NC), según el número de catálogo del kit de enclavamiento eléctrico.
NOTA: Normalmente, NA = Normalmente abierto y NC = Normalmente cerrado.
Los kits que terminen con el número "1" contendrán contactos y kits 1NA/1NC que terminen con el número "2" contendrán juegos de contactos 2NA/2NC.
Funcionamiento estándar:
Con el kit montado dentro del interruptor de seguridad, los contactos "A" son NC (CERRADO) cuando el interruptor está en la posición 'ON' y los contactos "B" son NA (ABIERTO) cuando el interruptor está en la posición 'ON'. Cuando el seguro de funcionamiento del interruptor de seguridad está en funcionamiento desde la posición de conectado (ON) a la posición de desconectado (OFF), los contactos de enclavamiento eléctrico ('A' y 'B') cambian de estado ANTES de que las cuchillas del interruptor principal se rompan. Por lo tanto, el contacto 'A' pasa de CERRADO a ABIERTO y el contacto 'B' pasa de ABIERTO a CERRADO. Cuando la palanca de operacion del interruptor se pone en funcionamiento de OFF a ON, los contactos del enclavamiento vuelven a su estado normal, PERO los contactos del enclavamiento NO funcionarán (ni cambiarán de estado) antes de que lo hagan las cuchillas del interruptor principal.
NOTAS:
1) Los kits pueden utilizarse para monitorear el estado de funcionamiento (ON o OFF) desde una ubicación remota a través de un cableado de control, o para soltar una bobina en un arrancador de motor.
2) Algunos clientes instalan el kit en un interruptor de seguridad con la intención de hacer que se abran los contactos del contactor aguas abajo antes de que se abran las cuchillas del interruptor de seguridad y se cierran después de que se cierran las cuchillas del interruptor de seguridad. Si bien esto se puede hacer en algunas circunstancias, debido a las variaciones en el tamaño, la velocidad de operación, el diseño y la condición del contactor, no podemos garantizar esta secuenciación de las cuchillas del interruptor de seguridad en relación con los contactos del contactor.
Publicado para: Schneider Electric Mexico