¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: ¿Cómo se pueden convertir los contactos 8903 L y LX individualmente de normalmente abiertos a normalmente cerrados?

Problema:
Necesidad de convertir los contactos tipo L o tipo LX 8903 a normalmente cerrados desde abiertos

Línea de productos:
Contactores y arrancadores NEMA y de propósito definido

Entorno:
Contactores de iluminación tipo L/LX 8903

Causa:
¿Desea cambiar los contactos del tipo L 8903 o tipo LX de NO a NC?

Resolución:
Los contactos pueden convertirse individualmente. Se pueden convertir hasta 8 contactos en campo a normalmente cerrados en el dispositivo de retención eléctrica, solo se pueden convertir 6 máx en el dispositivo de retención mecánica. Si se requiere un contactor con más de 8 contactos normalmente cerrados, se puede obtener solicitándolo desde la fábrica. Las instrucciones para convertir los contactos se encuentran en los boletines de instrucciones adjuntos.

Schneider Electric Mexico