¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Cuál es el número máximo de contactos auxiliares que se pueden agregar al arrancador/contactor 8536/8502

Problema:
Número máximo de contactos auxiliares para instalar en un Contactor/Arrancador NEMA Tipo S

Línea de productos:
Contactores y arrancadores NEMA

Entorno:
Contactores y accesorios NEMA tipo S

Causa:
Especificaciones del producto

Resolución:
El número máximo de contactos aux enumerados son además del contacto de sujeción interno suministrado

Tamaño 00 Máx. tres polos - 4 contactos auxiliares de circuito único (NO o NC) si no se utiliza un segundo contacto auxiliar interno
Tamaño 0-2 Máx. tres polos - 4 contactos auxiliares de circuito único (NA o NC)*
Tamaño 0-2 Máx. tres polos - 2 contactos auxiliares de circuito único (NO o NC) más un adicionador de polo de alimentación
Tamaño 0-2, cuatro o cinco polos - 2 contactos auxiliares de circuito único (NA o NC)
Tamaño 3-4 dos a cinco polos - 3 contactos auxiliares de circuito único (NA o NC)
Tamaño 5, dos o tres polos - 2 contactos auxiliares de circuito único (NA o NC) más un adicionador de polo de alimentación
Tamaño 6-7 dos o tres polos - 3 contactos auxiliares de circuito único (NA o NC)
Tamaño 6-7 dos o tres polos - 2 contactos auxiliares de circuito único (NA o NC) más un adicionador de polo de alimentación

*al agregar 4 contactos auxiliares externos a un contactor tamaño 0 ó 1, retire uno de los resortes de retorno

Consulte la tabla del número de pieza a continuación para seleccionar:
Para uso conDescripción del kitInformación de pedido
TipoTamaño NEMAClase 9999
Tipo
Externo - Convertible de campo
SA-SJ00-71 contacto N.O.SX6
1 contacto N.C.SX7
1 N.O. y 1 N.C. contactos aisladosSX8
1 N.O. contacto solapadoSX9 *
1 N.C. contacto solapado SX10 *
Externo: no convertible
SA-SJ00-71 N.O. ContactoSX13
1 Contacto N.C.SX14
1 N.O. y 1 N.C. contactos aisladosSX15
1 N.O. contacto solapadoSX16 *
1 N.C. contacto solapado SX17 *
Interno - No Convertible
SA-SD00-21 N.O. ContactoSX11 #
1 Contacto N.C.SX12 #

* - Los tipos SX9 y SX10 o los tipos SX16 y SX17 deben usarse juntos y montados en el mismo lado del contactor. Son adecuados para aplicaciones donde es necesario que un contacto normalmente abierto se superponga a un contacto normalmente cerrado.
# - Los tipos SX11 y SX12 no se deben utilizar en NEMA tamaño 3 o superior. Los contactos internos también pueden utilizarse en arrancadores manuales de Clase 2510 tipos M y T

Schneider Electric Mexico