¿Se puede instalar un dispositivo derivado del medidor EZM en el lado derecho o izquierdo de un dispositivo principal EZM?
Problema:
Ensamble de alineación de medición EZM
Línea de productos:
Medición EZM
Resolución:
Sí, en algunos casos, los dispositivos derivados EZM se pueden instalar en el lado izquierdo o derecho de un dispositivo principal. PERO existen algunas restricciones de montaje según el amperaje nominal del dispositivo principal y el número de catálogo del dispositivo principal EZM. Consulte las instrucciones EZM que vienen con todos los dispositivos principales EZM. También vea la nota a continuación.
NOTA: Los dispositivos principales de hasta 800 A pueden tener dispositivos derivados instalados en cualquier lado. Los dispositivos principales de 1000 o 1200 A deben ser instalados en el centro cuando se usen con dispositivos derivados con bus principal de 800 A. Los dispositivos principales de 1000 o 1200 A pueden tener dispositivos derivados con bus principal de 1200 A montados en cualquier lado. Los dispositivos principales de 1600 A deben instalarse en el centro en todos los casos. Los dispositivos principales de 2000 A deben instalarse en el centro en TODOS los casos y requieren el uso de dispositivos derivados con barras principales de 1200 A.
Publicado para: Schneider Electric Mexico