¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Uso de Operadores 9001K y 9001SK Para Clase 1 División 2

Problema:
¿Bajo qué condiciones se pueden utilizar los operadores 9001K o 9001SK en aplicaciones de la división 2 de clase 1?

Línea de productos:
Operadores 9001K y 9001SK

Entorno:
Botones

Causa:
Las aplicaciones de Clase 1 División 2 no necesitan estaciones de control NEMA 7 o NEMA 9

Resolución:
Los operadores 9001K y 9001SK pueden utilizarse para aplicaciones de los grupos de distribución A, B, C, D de clase 1 siempre que se observen todas las restricciones siguientes:
1) Únicamente se utilizan bloques de contacto led (9001KA40) o power (9001KA50)
2) Todos los operadores iluminados tipo K o SK están aprobados por UL para su uso en las áreas de la División 2 de Clase 1; el botón de prueba para luces piloto de una lámpara requiere el código de formulario Y243.
3) Los operadores iluminados tipo KX no utilizan cuatro módulos de lámpara ni 2 módulos de lámpara que no sean del tipo de transformador.
4) Los operadores están montados en cualquier gabinete NEMA 4 o NEMA 13
5) No se utilizan potenciómetros

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más