¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué nuevos interruptores de seguridad de servicio pesado vienen de fábrica con una ventana de visualización instalada?

Problema:
Características del producto

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado

Resolución
Todos los interruptores de seguridad de servicio pesado (HDSS) NEMA de 30 A a 200 A, tipos 1, 3R, 4X (SÓLO inoxidable) y NEMA 12/3R vienen de serie con una ventana de visualización instalada en la cubierta. Para todos los nuevos números de catálogo, consulte el resumen en línea actual, Sección 3. Los nuevos números de catálogo tendrán el prefijo VH(fusible) o VHU(no fusible).
NOTAS:
1) Los interruptores también se pueden obtener sin ventana de visualización, PERO requiere el uso del sistema selector de productos para obtener un interruptor y un número de catálogo.
2) La opción de la ventana de visualización NO está disponible en el poliéster reforzado con fibra de vidrio NEMA 4X, Krydon ni en los interruptores NEMA 7 ó 9.

La ventana de visualización de la cubierta opcional instalada en fábrica se puede obtener en los interruptores de seguridad de 400A a 1200A, NEMA 12 y 4X (SÓLO acero inoxidable) y de servicio pesado. Para obtener la ventana de visualización es necesario utilizar el sistema selector de productos para solicitar el conmutador con la opción de ventana de visualización.

NOTA: La ventana de visualización se coloca sobre los módulos para permitir la verificación visual del estado ON (encendido) o OFF (apagado) de los Módulos.