¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Los ensambles de neutro sólido están disponibles (o se pueden agregar) en TODOS los interruptores de seguridad de doble tiro, qué neutro se usa para cada interruptor y cuáles son los datos de la zapata de terminal?

Problema:

Características del producto

Línea de productos:
Interruptor de seguridad de dos posiciones

Causa:
Datos de la zapata de terminal

Resolución:
DTSS = Interruptor de seguridad de doble tiro
S/N = Neutro Sólido


La mayoría de los DTSS aceptarán un ensamblaje S/N con algunas excepciones. CONSULTE la siguiente Tabla S/N del resumen en línea actual 178. Seleccione el neutro según el amperaje del interruptor.
** REVISE SIEMPRE EL DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR O EL DIGEST EN LÍNEA PARA OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA **

NOTAS:
1) OBSERVE TODAS LAS NOTAS AL PIE ADECUADAS BAJO LA TABLA
2) Si un número de catálogo contiene un sufijo 'N', el conmutador contendrá un Ensamble S/N de fábrica (por ejemplo: DTU224NRB o DTU324NRB).
3) Para un número de catálogo existente (en el campo) de 400 amperios, será necesario revisar el diagrama de cableado del interruptor y ver si se muestra un ensamble S/N instalable en campo. Si NO se muestra un S/N en el diagrama de cableado, NO habrá un neutro instalable en campo.

4) Todos los interruptores DTU tipo 200amp, serie E vienen con una fábrica de neutro sólido instalada.
5) El ensamble de neutro DT200N se suministra con (4) terminales (2 de entrada y 2 de salida) con un rango de cables de (1) #4 AWG - 300kcmil cables AL/CU.
6) Para los interruptores de la serie anterior, CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR (ubicado en la parte posterior de la cubierta del interruptor), SI EL INTERRUPTOR ACEPTA UN ENSAMBLE DE NEUTRO.


Neutral Table