¿Cuáles son las piezas de reparación para el H364NRB, serie F5? (se puede mostrar como F05)
La lista de piezas de reparación es necesaria para el número de catálogo del interruptor de seguridad H364NRB, serie F5.
Línea de productos:
Interruptor de seguridad de servicio pesado
Resolución:
Las piezas de repuesto para H364NRB, serie F5 (F05) son las siguientes. No hay otras piezas disponibles.
Base de línea completa - 4056703450 (se requiere 1; incluye base filial, supresores de arco, terminales, rotor, cuchillas de cambio y clips para fusibles)
Tornillos de montaje de la base de línea - 4020546401 (se requieren 6 por base de línea)
Ensamble de base de carga - 4056677450 (se requiere 1 por fase; incluye base fitolítica, terminales y clips para fusibles)
Tornillos de montaje de la base de carga - 4020546401 (se requieren 2 por base de carga)
Ensamble de supresor de arco - 4056677550 (se requiere 1 por fase)
Tornillo de montaje del supresor de arco - 4020514501
Ensamble de neutro - SN20A
Ensamble de zapatas - 4025116251 (por terminal)
Tornillo de montaje de ensamble de zapata - 2140122240
Mecanismo del interruptor - 4056678650 (también requiere 4056786001 de la junta del eje del enclavamiento)
Tornillos de montaje del mecanismo del interruptor - 2299940562 (se requieren 2)
Ensamble de palanca - 4056663550 (requiere 4056603101 de junta de palanca)
Placa de cierre - 4056672101
Tornillos de montaje de la placa de cierre - 2299940562 (se requieren 2)
Pestillo de cubierta y resorte - uno de 4056607201 (pestillo) y 4022304301 (resorte)
Ensamble de tornillo de unión neutro - 4028356651