¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: ¿Cómo se instala el kit de bloqueo de puerta PK6FL en los centros de carga eléctrica convertible QO y Homeline?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centros de carga QO y Homeline

Resolución:
El kit de bloqueo de puerta PK6FL se utiliza con las cubiertas de la red convertible QO y Homeline 1 fase y 3 fases 100 - 225 A de centros de carga interior. También se utiliza para la red fija, centros de carga interior de 3 fases, 125 - 225 A.

El video adjunto SÓLO sirve para complementar las INSTRUCCIONES que vienen con el kit. Asegúrese de leer las instrucciones y toda la información de seguridad a continuación que se encuentra en las instrucciones ANTES de trabajar en cualquier equipo eléctrico.

Debajo del video se encuentra una copia en formato PDF de las instrucciones completas.

Danger label

Asegúrese de desconectar TODA la alimentación que suministra al equipo y verificar que la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión nominal adecuado, ANTES de trabajar en o con el equipo eléctrico.
1) Una vez que se hayan seguido todos los pasos de seguridad, comience la instalación del kit siguiendo las instrucciones.
2) Retire el disco removible en la puerta (E) que está adherida al frente de la cubierta.
3) Retire el disco removible de 50 mm (0,20 pulg) de diámetro en la cubierta misma (C).
4) Coloque el soporte de bloqueo (A) en la cubierta (C) con el tornillo (B) en el orificio del paso 3 como se muestra en las instrucciones y apriete el tornillo a 25 lbs-pulg (2,8 N-m).
5) Retire la tuerca hexagonal (F) del ensamble de sujeción (D) e inserte el ensamble de sujeción a través del orificio troquelado en la puerta (E). Vuelva a instalar la tuerca hexagonal (F) en el ensamble de bloqueo desde la parte posterior de la puerta (E) y apriétela firmemente.

NOTA DE NOTA: ASEGÚRESE DE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL KIT Y NUNCA FUNCIONE CON EL EQUIPO ENERGIZADO.

Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
PK6FL instructions.pdf [70.81 KB]