¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cuál es la información de las zapatas terminales para TODOS los interruptores de seguridad de 400amp de servicio pesado (por ejemplo, H365)?

Problema:

Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptor de seguridad de servicio pesado

Causa:
Datos de la zapata de terminal

Resolución:

Los interruptores de seguridad de 400amp de servicio pesado aceptarán (1) conductores de Al/Cu de 1/0 AWG - 750 kcmil O (2) conductores de Al/Cu de 1/0-300kcmil por fase. La temperatura nominal del conductor de zapata (o cable) es de 75 grados C.
Con excepción de lo siguiente:
El espacio máximo para el doblez de los cables de los interruptores de acero inoxidable tipo 4/4X/5 y tipo 12 permitirá (1) 600 kmcil de Al/Cu o (2) conductores de Al/Cu de 300 kcmil por fase.

NOTA: Las únicas zapatas alternativas son las de compresión y NO permiten cables de diferente tamaño o cantidad que la que se muestra arriba.