¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Los interruptores de seguridad de servicio pesado de 30 - 600 A están adecuados para uso como equipo de servicio?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado

Resolución:
Sí, la mayoría de los interruptores de seguridad de 2 y 3 polos, de un solo tiro y de servicio pesado son adecuados para usarse como equipo de entrada de servicio cuando están equipados con un ensamble neutro instalado en campo o en fábrica o un kit de tierra de servicio, a menos que se utilice un sistema de conexión a tierra sólido de 600Y/347 o 480Y/277 V, 1000 A o más, según el Código Eléctrico Nacional. Existen excepciones a la lista de equipos de servicio. Vea las notas a continuación.
NOTAS:
1) Ninguno de los interruptores de seguridad de 4 ó 6 polos aceptan ensambles de neutro. Por lo tanto, NO serían clasificados como entrada de servicio.
2) Para los interruptores de aplicación especial, consulte cada número de catálogo individual en el Digest actual o póngase en contacto con Square D/Schneider Electric para obtener más detalles.
3) Si el interruptor es más antiguo y ya está instalado, revise el diagrama de alambrado para ver si indica que es adecuado para usarse como equipo de acometida.