¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Los centros de carga QO de 3 fases de zapatas principales pueden convertirse en un centro de carga de interruptor principal?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centro de carga trifásico QO

Resolución:
TODOS los centros de carga QO trifásicos de zapatas principales se consideran de zapatas principales FIJAS y NO PUEDEN convertirse a centros de carga de interruptor principales.


NOTA: La única opción sería retroalimentar un interruptor derivado en el interior, PERO el interruptor derivado está limitado a 100amp MAX y se requiere un kit de soporte de retención. El interruptor automático de derivación requerirá 3 espacios de polos en el interior. SIEMPRE SIGA LO QUE REQUIERE EL Código Eléctrico Nacional PARA LA RETROALIMENTACIÓN Y LA ENTRADA DE SERVICIO.
1) Si el centro de carga NO se utilizará como panel de entrada en servicio, el número de pieza del kit de retención es PK3MB.
2) Si el centro de carga se utilizará como panel de entrada en servicio, el número de pieza del kit de retención es PKSB3BF.