¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: ¿Qué placa de relleno se utiliza y cómo se instala para llenar la abertura del interruptor automático principal en las cubiertas de los centros de carga principal convertibles, QO y Homeline, de amp bajo?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centro de carga QO y Homeline

Resolución:
Los centros de carga QO y Homeline de amperaje bajo (100-125 A máx.) que usen un interruptor principal QOM1 usarán el número de pieza de placa de relleno QOM1FP.

El video adjunto SÓLO sirve para complementar las INSTRUCCIONES que vienen con el kit. Asegúrese de leer las instrucciones y toda la información de seguridad a continuación que se encuentra en las instrucciones ANTES de trabajar en cualquier equipo eléctrico.

Debajo del video se encuentra una copia en formato PDF de las instrucciones completas.

Danger image

Asegúrese de desconectar TODAS las fuentes de alimentación del equipo y verificar que la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión nominal adecuado, ANTES de trabajar en o con el equipo eléctrico.
1) Una vez que se hayan seguido todos los pasos de seguridad, comience la instalación de la placa de relleno con apertura del interruptor principal siguiendo las instrucciones.
2) Instale la placa de relleno (A) desde la parte frontal de la cubierta (B) presionando en su lugar como se muestra
NOTA DE NOTA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE VIENEN CON EL KIT Y QUE NUNCA FUNCIONAN CON EL EQUIPO ENERGIZADO.

Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
QOM1FP Instructions.pdf [41.73 KB]