¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Dónde está la carpeta de trabajo para mis archivos de proyecto de Vijeo Designer V6.2?

Cuestión:
Buscando el directorio en mi PC donde se encuentran los archivos del proyecto de Vijeo Designer 6.2.

Línea de productos:
Vijeo Designer 6.2

Resolución:
La ruta predeterminada para los proyectos de Vijeo Designer V6.2 se puede encontrar en las siguientes ubicaciones
NOTA: Esta carpeta es sólo para la carpeta de trabajo de su proyecto. Contiene todos los datos sin procesar de su aplicación y no debe modificarse ni alterarse fuera de Vijeo Designer. Si desea archivar su proyecto, exporte un archivo .VDZ desde Vijeo Designer. Primero cierre la aplicación, haga clic con el botón secundario en ella y luego seleccione "Exportar". El diálogo le permitirá crear un archivo VDZ para almacenar en cualquier lugar que desee.

Para usuarios de Windows 7, Windows 10:
C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer 6.2\Vijeo-Manager

Para los usuarios de Windows XP:
C:\Documents and Settings\All Usuarios\Documentos\Vijeo-Designer 6.2\Vijeo-Manager

Esta ruta predeterminada sólo se puede cambiar durante la instalación del software.