¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Cómo habilitar y usar el Modbus TCP IOScanner de un controlador M221 en Ecostruxure Machine Expert - Basic?

Cuestión
El cliente desea habilitar y usar Modbus TCP IOScanner de un controlador M221 en Ecostruxure Machine Expert - Basic.

Línea de productos
TM221

Software
Ecostruxure machine Expert: Básico v1.0 SP1

Causa
El cliente desea comunicarse con un dispositivo servidor Modbus TCP/IP usando el Modbus TCP IOScanner de un controlador M221.

Resolución
Para activar y usar el Modbus TCP IOScanner de un controlador M221 en Ecostruxure Machine Expert - Basic siga los pasos que se indican a continuación:

1. Crear un nuevo proyecto.
2. En la pestaña Configuración / ETH1 ingrese la dirección IP del controlador M221.
3. En la pestaña Configuración / ETH1 / Modbus TCP IOScanner haga clic en Activar Modbus TCP IOScanner.
4. En el campo Dirección IP introduzca la dirección IP del servidor Modbus genérico con la casilla de verificación genérica marcada y, a continuación, haga clic en agregar.
5. Haga clic en solicitudes de inicialización para configurar solicitudes de inicio, si es necesario. Estos mensajes Modbus se utilizan para configurar un dispositivo y se envían solo una vez cuando el controlador M221 está encendido.
6. Haga clic en Canales para configurar las solicitudes de Modbus. Aquí es donde se configura la comunicación principal con su dispositivo servidor Modbus. Se pueden definir hasta 10 canales para cada dispositivo subordinado. Cada canal representa una única solicitud Modbus. El desplazamiento representa la dirección Modbus en el dispositivo servidor. Asegúrese de que el ID de la unidad de canal sea el mismo que el utilizado en el dispositivo servidor (predeterminado 255).
7. El registro de red se crea automáticamente bajo la ficha Programming (Programación) / Tools (Herramientas) / Network Objects (Registros de red) / Input registers (IOScanner) y Output registers (IOScanner). Estos registros pueden utilizarse en el programa o ser monitoreados en una tabla de animación.