¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: ¿Dónde se encuentra el número de catálogo, el número de serie y el diagrama de conexiones en el dispositivo Meter-Pak?

Problema:
Encontrar el número de catálogo, el número de serie y el diagrama de conexiones en los dispositivos del centro de medidores MP Meter-Pak.

Línea de productos:
Medidor de pak

Resolución:
El  numero de catálogo y el número de serie, junto con el diagrama de conexiones y otra información general sobre los dispositivos Meter-Pak, se ubicarán en la etiqueta del diagrama de conexiones, que se encuentra en la parte posterior de la cubierta del compartimiento del interruptor automático de inquilino.

NOTA:Para ver la etiqueta del diagrama de conexiones, es necesario RETIRAR del dispositivo la cubierta del compartimiento del interruptor automático frontal.
CONSULTE A CONTINUACIÓN UNA ETIQUETA DE DIAGRAMA DE CONEXIONES DE DISPOSITIVOS METER-PAK. VEA TAMBIÉN EL SIGUIENTE VIDEO.

LA ETIQUETA SIGUIENTE ES SÓLO UNA ETIQUETA DE EJEMPLO, LA ETIQUETA QUE VIENE EN EL DISPOSITIVO EN PARTICULAR CONTENDRÁ INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ESE DISPOSITIVO.

Label example