Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿El interruptor de seguridad de servicio pesado Square D de 800A y 1200A, con fusible y sin fusible, es adecuado para usar como equipo de acometida?
Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado

Entorno:
Aplicación de entrada de servicio

Causa:
Aplicación

Resolución:
Los interruptores de seguridad de servicio pesado de 800A y 1200A están marcados como 'Adecuados para usarse como equipo de acometida', por medio de su instalación según los requisitos del National Electrical Code (NEC).
Además, verifique el NEC para determinar si se requiere protección contra fallas a tierra, según el sistema de tensión aplicable. Si se requiere de protección contra fallas a tierra para la instalación, entonces el interruptor de seguridad NO PUEDE ser utilizado ya que no incluye o tiene provisiones para la protección contra fallas a tierra.
NOTA:SI SE REQUIERE UN NEUTRO SÓLIDO, SOLICITE EL NEUTRO ADECUADO PARA EL NÚMERO DE CATÁLOGO DEL INTERRUPTOR.
a) El neutro sólido para los interruptores de 800A es el número de catálogo H800SNE4.
b) El neutro sólido para los interruptores de 1200A es el número de catálogo H1200SNE4.

PARA TODOS LOS DEMÁS AMPERAJES DE interruptores de seguridad de servicio pesado, CONSULTE FA91974