¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Se pueden expandir (o cortar más grande en el campo) los patrones de los orificios en los centros de carga, los interruptores de seguridad y la medición para acomodar conductos más grandes?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centros De Carga, Interruptores De Seguridad, Medición

Entorno:
Patrón de salida

Causa:
Aplicación

Resolución:
Los patrones de orificios en los productos deben ser más que suficientes para acomodar los tamaños de los conductos para los conductores requeridos para suministrar el producto para su corriente nominal máxima en amperes y no deben cortarse ni agrandarse en el campo.

PERO si por algún motivo es necesario expandir un patrón KO (o cortar más grande que el tamaño KO máximo), esto será entre el instalador y la autoridad de código local. Verifique siempre con el código local ANTES de expandir o cortar los patrones de orificios mayores a los suministrados por la fábrica.