¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Se puede bloquear la palanca de funcionamiento de un interruptor de seguridad de servicio general en la posición ON (encendido) u OFF (apagado)?

Problema:
Función de diseño de producto

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de funciones generales

Resolución:
Bloqueo/apagado:
La provisión para bloquear la palanca de funcionamiento en la posición OFF es estándar en todos los interruptores de seguridad de servicio general.

Bloqueo activado:
NO hay provisiones disponibles, ya sean de fábrica o modificadas en campo, en CUALQUIER serie E o serie de diseño anterior.
Hay provisiones para bloquear la palanca con candado en la posición ON (cerrado) provista en los interruptores de la serie F (se requiere modificación en el campo). Esto estará sujeto a las regulaciones del código local; consulte con las autoridades locales para su interpretación. En los interruptores de la serie F, la placa de bloqueo en el lado del interruptor junto a la palanca de funcionamiento tendrá una pequeña marca de agujeros en el centro hacia la parte superior de la placa de bloqueo. Esta marca central puede perforarse en campo para alojar un candado.
NOTA: El taladrar un orificio en la placa de acero pintada expondrá el acero sin pintar, que debe tratarse (o tocarse) con pintura. Square D ofrece la pintura gris (ANSI 49) en una lata de aspersión, número de catálogo PK49SP.