¿Schneider Electric/Square D ofrece interruptores de seguridad NEMA tipo 7 ó 9 para su uso en entornos peligrosos?
Problema:
Características de diseño de productos
Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado
Causa:
Selección
Resolución:
HDSS = Interruptores de seguridad de servicio pesado
GDSS = Interruptores de seguridad de servicio general
DTSS = Interruptores de seguridad de doble tiro
SCCR = Corriente nominal de cortocircuito
Square D NO ofrece ningún interruptor NEMA 7 o 9 para GDSS o DTSS.
Square D ofrece algunos tipos HDSS clasificados para NEMA 7 ó 9, ubicaciones peligrosas.
Los modelos NEMA 7 y 9 HDSS utilizan interruptores automáticos en caja moldeada y se consideran no FUSIBLES y NO son de diseño de tipo hoja visible.
Están disponibles en 60Amp,100Amp y 225amp MÁX.
Estos dispositivos están listados por cULus, excepto por 2 números de catálogo, el H225XJG y el H225XJGAA, NO son cULus debido al espacio limitado para doblar cables.
Estos dispositivos NO tienen ningún SCCR, porque NO hay protección interna contra sobrecorriente. Cuando se requiere SCCR, DEBE haber protección ascendente para el dispositivo.
PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE, UTILICE LOS GABINETES DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN CAJA MOLDEADA NEMA 7 Y 9. CONSULTE LA SECCIÓN DE PRUEBA DE DIGITALIZACIÓN EN LÍNEA ACTUAL 7