Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son las piezas de remplazo de un QC816F200C, serie M01?
Problema:
Número de pieza de las piezas de remplazo para un QC816F200C, serie M01

Línea de productos:
Dispositivo Combinado de Acometida (CSED), centros de carga QO, red eléctrica del medidor

Resolución:
NOTA: EL DIAGRAMA DE CABLEADO Y LAS ETIQUETAS NO SE INCLUYEN EN LAS PIEZAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN.
Las piezas enumeradas aquí son las únicas piezas que se consideran reemplazables en campo:
Cubierta del medidor - 4056167850 (incluye pestillo)
Tapa del centro de carga - 4056157550 (incluye bisagras y pestillo)
Tornillos de montaje de la cubierta del centro de carga - (4) 2159417121
Cubierta Interior - 4056173701
Tornillos de montaje del cubierta interior - 4020513001K (contiene 10 tornillos; solo se requieren 3 tornillos)
Interior del centro de carga - 4056161751 (no incluye interruptor principal ni terminales de paso de alimentación)
Tornillos de montaje interior del centro de carga - (6) 2153217161
Interruptor principal - QOM2200VH
Tornillería de montaje - (2) tuercas KEPS 2342702001 y (1) tornillo 2142717480
Terminales de fase de alimentación directa - (2) 4025116051
Tuercas Keps de montaje - (2) 2342702001
Ensamble de base del medidor - 4056190150 (incluye la base del medidor, zapatas del lado de línea, mordazas del medidor de línea y lado de carga, guías de las mordazas del medidor y barras de conducción del lado de carga)
Mordaza del medidor - (4) 7329794850
Tuercas Keps de montaje de mordaza - (4) 2342702001
Guía del módulo de las mordazas del medidor - (4) 4052761901