Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son las piezas de remplazo para D224NRB, serie F1? (se puede mostrar como F01)
Problema:
¿Cuáles son las piezas de remplazo para D224NRB, serie F1(pueden mostrarse como F01)?

Línea de productos:
Interruptor de seguridad

Entorno:
Interruptor de seguridad de funciones generales

Resolución:
Las piezas de remplazo para D224NRB, serie F1 (F01) son las siguientes. No hay otras piezas disponibles.
Base de línea completa - 4056702950 (requiere una base de línea por interruptor - incluye base fenólica, supresores de arco, terminales, rotor, cuchillas de cambio y clips de fusible si corresponde)
Tornillos de montaje de la base de línea - 4020546401 (requiere 6 por base de línea)
Ensamble de base de carga - 4056677450 (requiere uno por fase - incluye base fenólica, terminales y clips para fusibles)
Tornillos de montaje de la base de carga - 4020546401 (requieren 2 por base de carga)
Ensamble de supresor de arco - 4053922001 (requiere uno por fase)
Tornillo de montaje del supresor de arco - 4020514501
Ensamble de zapatas - 4025116251 (por terminal)
Tornillo de montaje de ensamble de zapata - 2140122240
Mecanismo de conmutación - 4056678450 (también requiere junta de eje de enclavamiento (4056786001)
Tornillos de montaje del mecanismo del interruptor - 2299940562 (requieren 2)
Ensamble de palanca - 4056686250 (requiere 4056608601 de junta de palanca)
Placa de cierre - 4056685701
Tornillos de montaje de la placa de cierre - 2299940562 (requieren 2)
Ensamble de neutro - SN20A
Tornillo de unión neutro - 4028356651
Pestillo de cubierta y resorte - uno de 4056607201 (pestillo) y 4022304301 (resorte)