¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Causas de disparo del cable ACSC100 LCDI

Problema:
Este documento contiene información sobre las causas de disparo del cable LCDI ACSC100.

Línea de productos:
ACSC100.

Entorno:
Todas las versiones e intervalos de serie.

Causa:
Este boletín identificará diversas situaciones que pueden hacer que el cable de Detección e Interruptor de Corriente de Fuga (LCDI) se dispare en el ACSC100.

Resolución:

El ACSC100 se envía con un cable LCDI que tiene un blindaje externo alrededor de los conductores de línea y neutro del cable. Si el cable está dañado de tal manera que los cortocircuitos del conductor de línea o neutro de este blindaje se dispararán. El cable también contiene un interruptor de circuito de falla a tierra (Interruptor Diferencial) que monitorea el flujo de corriente entre los conductores de línea y neutro. Si existe un desequilibrio en el flujo de corriente entre los dos conductores, se disparará el cable. El cable está diseñado para disparar cuando hay un desequilibrio en el rango de corriente de 4-6mA. En caso de que se dispare un cable, deben verificarse los siguientes elementos:

· Verifique que el cable no haya sido dañado físicamente. Si encuentra algún daño, destruya el cable y sustitúyalo por un cable nuevo, número de pieza W960-0126.

· Verifique que no haya cortocircuitos de fase a tierra dentro del ACSC (requiere personal capacitado certificado para inspeccionar el ACSC). Si hay un cortocircuito, realice las reparaciones necesarias antes de volver a aplicar la alimentación al ACSC.

· Verifique que el cable no se dispare cuando está conectado al circuito derivado, pero desconectado del ACSC. Si esto ocurre, puede haber un problema con el cableado del circuito derivado, como una fase invertida con la conexión a tierra. Esta situación puede requerir que un electricista calificado examine el circuito derivado para determinar si existen problemas.

Si cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente no causa el disparo del cable, es posible que se produzca un disparo involuntario debido a las características eléctricas normales que se encuentran comúnmente en los módulos/fuentes de alimentación del equipo de tecnología de la información dentro de las salas de cableado/centros de datos, o en el mismo panel de suministro eléctrico. Las características eléctricas normales incluyen armónicos que se inducen a partir de los módulos/fuentes de alimentación.

Si se cree que el disparo involuntario es la causa principal de la falla del cable, revise la posición de APC a continuación.

A quien puede interesar:

El modelo ACSC100 de APC InRow SC incluye un conjunto de cables con un detector de corriente de fuga y un interruptor (LCDI). El artículo 440.65 del National Electrical Code (NEC) requiere una LCDI o un Interruptor de Circuito por Falla de Arco (AFCI) para unidades de aire acondicionado de sala conectados por enchufe. Sin embargo, este requisito se basa en el supuesto de que la unidad de aire acondicionado es para uso estacional. El artículo 440.65 del manual del NEC de 2005 proporciona la razón del código.

"Por lo general, los acondicionadores de aire portátiles se utilizan sólo de forma estacional y se eliminan y almacenan al final de la temporada de enfriamiento. Durante la vida útil de una unidad de aire acondicionado, la instalación y el desmontaje se llevan a cabo muchas veces, y existe una mayor probabilidad de que un cable dañado se acople a causa de que la unidad esté colocada sobre el cable o accidentalmente lo presione. Para proporcionar una protección mejorada contra incendios iniciados por cables de alimentación dañados, todos los acondicionadores de aire de la sala conectados con un solo cable y enchufe deben estar equipados con una protección de interrupción y detección de corriente de fugas o una protección de interruptor de circuito de falla de arco".

InRow SC se utiliza en una ubicación fija. Se utiliza en funcionamiento continuo y, como tal, no está sujeto a la intención del código eléctrico. El cable del InRow SC ya no está sujeto a daños que los cables de los otros equipos de tecnología de la información (ITE) que se utilizan en la misma zona. El código eléctrico no requiere un AFCI o LCDI para ITE basado en el uso previsto. El conjunto de cables LCDI es necesario cuando el InRow SC se utiliza como unidad portátil y se utiliza de forma temporal, tal como se describe en el manual de códigos. Si el usuario determina que el cable LCDI no es necesario según el código local, es posible sustituir el cable AP9871 sin LCDI.

Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
IB0070GB - ACSC100 LCDI Cord Tripping Causes.pdf [30.35 KB]