¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Por qué mi ACRP realiza ciclos excesivamente?

Problema:
¿Por qué mi ACRP realiza ciclos excesivamente?

Línea de productos:
ACRD50x, ACRP10x

Entorno:
Refrigeración del centro de datos

Causa:

Resolución:
La mayoría de los compresores de refrigeración y aire acondicionado idealmente, funcionarían continuamente, en lugar de realizar ciclos excesivos. Obviamente, la situación ideal se encuentra en algún punto entre ambos extremos (función continua o ciclos excesivos). En general, los sistemas de refrigeración se mueven a una velocidad mayor que el sistema de aire acondicionado típico, debido a su diseño básico, carga y controles. Sin embargo, un ciclo excesivo del compresor puede ser una preocupación para ambos tipos de sistemas.

Demasiados arranques de compresor pueden hacer que el aceite del compresor salga de la máquina, como al arrancar, la presión del carter del motor (Crankcase) baja drásticamente, se provoca que el refrigerante en el aceite se "salte", lo que hace que el aceite se levante a través del compresor y se bombee con el gas de descarga. A menos que el sistema continúe funcionando durante 5 a 10 minutos, se seguirá dejando aceite en el sistema. Cuando continúan los ciclos cortos, el aceite restante en la máquina puede volverse un problema crítico.

El InRow RP funciona para evitar esto al dar una alarma de "Ciclo Excesivo del Compresor" ("Excessive Compressor Cycling").  Si el compresor se hace ciclos de arranque y paro 12 veces en una hora, pasará a una alarma de ciclado excesivo del compresor que debe eliminarse manualmente.  El ACRP DX debe tener una carga térmica constante de 12 kW o más. Si hay espacios vacíos en los racks, sin paneles de obturación, el aire frío que fluye al pasillo caliente reducirá la carga térmica que se proporciona al ACRP. Con los valores objetivo de las temperatures o "setpoints" de la temperatura de suministro de aire (Supply air) y de la temperature de refrigeración (Cool) a 68F (20°C), es probable que veas velocidades de ventilador muy altas. En la configuración del Inrow, el setpoint de la temperatura de suministro de aire controla la temperatura del aire que suministra la unidad al pasillo frío con el control del compresor. El setpoint de la temperatura de refrigeración (Cool setpoint) controla la velocidad del ventilador en función de la temperatura máxima del aire que entra al rack (Rack inlet air temperature). Cuanto mayor sea la temperatura de entrada del rack, mayor será la velocidad del ventilador (en relación con el punto de ajuste del Cool setpoint). Estos 2 puntos de referencia por lo general deben estar entre 3 y 7F (5 a 12 °C). En situaciones de carga baja, los puntos de ajuste óptimos a menudo difieren según la configuración específica de la sala.

  1. Ajuste del Cool Setpoint entre 72-74F (22 y 23 °C) y monitoreo del rendimiento de la unidad, ajustando los valores del Cool setpoint y del Supply air setpoint (Temperature del aire de suministro) según sea necesario.
  2. Active la función de asistencia de calor (heat assist). Esto permitirá que la unidad utilice el calentador para evitar ciclos excesivos (esto se puede activar en "configurar unidad" en la pantalla frontal o desde la interfaz web bajo la ficha "unidad", luego en la sección configuración).
  3. Instalar paneles de obturación definitivamente ayudará a evitar el ciclo de aire frío/caliente

Hacer estos cambios ayudará a disminuir los eventos de ciclos excesivos, pero si la carga sigue siendo demasiado pequeña, es posible que todavía tenga problemas con frecuencia.  Independientemente de si entra o no en la alarma, si nota una gran cantidad de ciclos, no es bueno para la vida útil del compresor.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto: