Descripción del receptáculo NEMA 5-15
¿Qué terminal es el que se encuentra en un tomacorriente doméstico estándar?
Causa:
Informativa
Resolución:
El receptáculo NEMA 5-15 es el receptáculo eléctrico más común en los Estados Unidos y Canadá. Es un receptáculo bipolar trifásico de puesta a tierra que se utiliza para un máximo de 15 A y 125 V. Los colores estándar de los cables son verdes para la conexión a tierra y blancos para el neutro. El color del cable caliente puede variar según el esquema eléctrico del edificio; los colores más comunes para el cable caliente son negro y rojo. Las puntas individuales: Caliente, Neutro y Tierra están bien diferenciadas como se indica en el siguiente diagrama.