¿Cómo podemos ayudarte hoy?

Video: Cómo configurar Modbus en un sistema de enfriamiento InRow ACRD200

Problema:
Cómo configurar Modbus en una unidad de enfriamiento ACRD200

Línea de productos:
InRow RD

Entorno:
Todos los números de serie

Causa:
Instalación, configuración

Resolución:



Presione ESC hasta llegar a la pantalla principal (On/Standby)

Utilice las flechas arriba o abajo para encontrar el título Configure Modbus

Pulse ENTER y seleccione Modbus

Ahora se le pedirá una contraseña

Utilice la contraseña predeterminada de "apc"

Si no funciona, consulte con el administrador para obtener la contraseña correcta.

Si se ha perdido la contraseña, use los últimos ocho dígitos del número de serie

Pulse Enter de nuevo en Modbus y podrá seleccionar Enable o Disable

Seleccione ID y puede seleccionar un número de ID para esta unidad entre 1 y 247

Seleccione Velocidad de transmisión y puede elegir entre 9600 o 19200.