¿Cómo podemos ayudarte hoy?

UPS trifásico de APC; sistemas UPS de alimentación doble, ¿dónde se termina el conductor neutro?

Problema:
UPS trifásico de APC; instalación de alimentación eléctrica doble o entrada de dos fuentes al UPS; ¿dónde se termina el conductor neutro?

Línea de productos:
UPS trifásico de APC

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
Instalación de una red eléctrica doble o dos fuentes de entrada al SAI; ¿dónde se termina el conductor neutro?

Resolución:
En EE.UU. cuando tenemos dos fuentes, alimentamos la entrada del rectificador (red eléctrica 1) como 3 fases +PE y la derivación (red 2) como 3 fases +N+PE. Esto se debe a que la barra del neutro del SAI es común tanto a las entradas como a la salida, y al punto medio del sistema de batería.

Nuestro Código Eléctrico Nacional prohíbe conectar los dos neutros de fuente. Además, con el bus de neutro común en el UPS puede hacer que fluyan corrientes circulantes entre los dos transformadores y también corriente de falla a tierra de cargas del sistema aguas arriba que fluyen en el bus de neutro del UPS. Por lo tanto, no se recomienda tener neutro de entrada en el alimentador del rectificador (red 1) para sistemas de alimentación doble".

3 phase wiring diagram