¿Cómo podemos ayudarte hoy?

¿Qué baterías modulares se pueden usar con el modelo Galaxy VS All in One (AIO)?

Problema:
¿Qué baterías modulares se pueden usar en el modelo Galaxy VS All in One (AIO)?

Hay pilas de 7 Ah y 9 Ah. ¿Se pueden combinar?


Línea de productos:
Galaxy VS todo en uno


Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie


Causa:
El modelo Galaxy VS AIO tiene la opción de trabajar con baterías modulares.  Las baterías modulares están disponibles para su instalación en el armazón principal, así como en los armazones de baterías externas para un tiempo de funcionamiento prolongado.  Las opciones de batería modular son las baterías de 7 Ah y 9 Ah.  Esto ha planteado preguntas sobre la instalación y el funcionamiento.

UPS de bastidor amplio, UPS de bastidor alto y gabinete de batería modular:
7 Ah pilas - no validadas. El SAI permanecerá en constante alarma de fallas de batería.
Pilas de 9 Ah - Aceptadas y aprobadas

SAI de armazón estrecho:
Pilas de 7 Ah - Aceptadas y aprobadas
Pilas de 9 Ah - No validadas. El SAI permanecerá en constante alarma de fallas de batería.

Baterías mezcladas en cualquier sistema:
Prohibido.  El SAI permanecerá en constante alarma.

Los diferentes tipos de baterías requieren diferentes velocidades de carga, límites de corriente y curvas de carga.  No es posible programar diferentes baterías en un UPS.

Números de pieza de la batería:
GVSBTU Galaxy VS Batería modular inteligente de 7 Ah (un módulo)
GVSBT4 Galaxy VS 7 Ah Cadena de batería modular inteligente (4 módulos)
GVSBTHU Galaxy VS 9 Ah Batería inteligente de alta capacidad (un módulo)
GVSBTH4 Galaxy VS 9 Ah, paquete de batería inteligente de alta capacidad (4 módulos)


Resolución:
Instale las baterías de valor nominal adecuadas en el SAI. Confirme que los tipos de batería no se hayan mezclado.