Symmetra PX 250/500: ¿Qué sucede cuando se activa la opción de apagado en caso de emergencia?
Problema:
Symmetra PX 250/500; ¿Qué hace el disparo de apagado en caso de emergencia (EPO)?
Línea de productos:
Symmetra PX 250/500
Entorno:
Todos los números de serie
Causa:
¿Qué sucede cuando se activa el EPO en un botón del Symmetra PX 250/500?
Resolución:
Cuando se activa el EPO, el disyuntor de salida del UPS Q2 y los disyuntores de batería se disparan. Los módulos de alimentación (inversor) y, si se encuentra en funcionamiento de derivación estática, el SAI se apagará.