Información sobre el nivel de ruido del UPS Galaxy 5000 NAM
Problema:
Información sobre el nivel de ruido del UPS Galaxy 5000 NAM
Línea de productos:
Galaxy 5000 NAM
Entorno:
Galaxy 5000 40 KVA, 50 KVA, 60 KVA, 80 KVA, 100 KVA y 130 KVA
Causa:
El cliente necesita el nivel de ruido en una sala del SAI Galaxy 5000.
Solución: Contamos con esta información en Galaxy 5000.
Nivel de ruido
Medido según ISO 3746 (NFS 31 027).
A continuación se indica el nivel de presión acústica del SAI para cargas lineales.
| Capacidad del SAI (kVA) | 40/50/60/80KVA | 100/130KVA |
| Nivel de ruido en un piso normal (dBA) con una carga RL a 3 pies | 65 | 63 |